Operator Library: Hardware Platform
이 연산자는 Camera Link RGB 미디엄 구성 모드의 RGB 영역 스캔 카메라와 VisualApplets 간의 이미지 데이터 인터페이스를 나타냅니다. 이 연산자에는 CAM 유형의 VisualApplets 리소스가 두 개 필요합니다. 리소스는 연산자에 의해 자동으로 할당됩니다. 카메라 포트(포트 A 및 포트 B) 두 개 모두 이 연산자에서 사용됩니다. 자세한 내용은 'Allocation of Device Resources'를 확인하십시오.
이 오퍼레이터는 Camera Link 표준에 지정된 다양한 데이터 포맷을 지원하도록 구성할 수 있습니다. Format 파라미터를 사용하여 카메라 오퍼레이터를 카메라와 동일한 모드로 설정하십시오.
파라미터화된 포맷은 카메라 오퍼레이터의 출력 링크 포맷과 일치하도록 변환됩니다. 출력 링크는 여러 Bit Width로 구성할 수 있습니다. 카메라 포맷 Bit Width가 출력 링크에 파라미터화된 Bit Width보다 높은 경우, 변환은 하위 비트 위치에 비트를 추가하여 수행됩니다. 그러나 카메라 포맷 Bit Width가 출력 링크에서 사용할 수 있는 비트보다 작은 경우, 최상위 비트만 사용됩니다.
또한 출력 링크에서는 가능한 최대 이미지 크기를 지정해야 합니다. 그러나 실제로 전송되는 이미지의 크기는 이보다 작을 수 있지만 파라미터화된 최댓값을 초과해서는 안 됩니다.
| 하드웨어 플랫폼별 지원 여부 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {30, 36} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | {2, 3, 4} |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE2D |
| Color Format | VAF_COLOR |
| Color Flavor | FL_RGB |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| UseDval | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기/쓰기 매개변수 |
| Default | Dval_Enabled |
| Range | {Dval_Enabled, Dval_Disabled} |
|
By setting this parameter to Dval_Disabled it is possible to support cameras which do not fully comply with the CameraLink specification. In disabled mode, control signals Lval and Fval are used to decode pixels. In enabled mode, the additional Dval signal is used. In general users should not modify this parameter! |
|
| 형식 | |
|---|---|
| Type | 동적 읽기/쓰기 매개변수 |
| Default | RGB30 |
| Range | {RGB30, RGB36} |
|
이 파라미터는 연결된 카메라의 데이터 포맷을 지정합니다. 포맷은 카메라 구성과 일치해야 합니다. |
|

이전